结果:找到"24GHz 毫米波 雷达 达豹 安防",相关内容517条
- 养老领域的跌倒检测雷达和生命体征雷达
- 1、跌倒雷达跌倒检测雷达主要由4个部分组成:传感器、数据处理单元和用户控制单元。传感器采用智能材料制成,它能以每秒200次的速度测量人和物体之间的距离。一旦发现人没有跟上自己的步伐,就会触发控制单元向用户发送警告信息和警报。用户控制单元是一款嵌入式计算机,它能够控制信号处理芯片、无线模块、电源和外部设备。用户可以通过手机APP软件来设定所需要检测到的物体类型及其大小,包括:人或者物体是否在移动、是否在跳跃、距离有多远、有多高、有多少体重等等。检测到人体移动后,设备将向用户发出警报并提示注意事项。如果老人长时间没有移动,雷达也会发出警报,以提示老人保持警惕,以免发生意外。当雷达检测到用户跌倒时...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 跌倒雷达 生命体征雷达 UWB超宽带雷达 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-07 14:44:00
- UWB超宽带生命体征监测雷达模组
- SW-UWB-M-A2X2是一款工作于UWB频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率。该雷达模组由发射和接收天线、雷达芯片和MCU等组成(如图1-1),MCU内带有算法固件,直接生成检测结果,可通过UART接口与雷达模组进行控制和数据传输。1)该雷达模组的详细功能如下:检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体;测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数;2)该雷达模组具有如下特点:在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态工作于UWB频段,相比于24...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB超宽带 雷达模组 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-22 11:23:00
- BA2332A富奥星微波雷达感应模块
- 搭载芯片XBR816C中心频率10.525GHz应用场景智慧照明:仓库、工业厂房、商超、体育娱乐场所等;智慧安防、家电、电工电器等功能特性基于多普勒雷达原理,可实现对运动和微动的检测该产品为雷达前端模组,需结合后端信号处理实现场景应用该产品定位为高空微/运动感知场景应用吸顶式安装应用可满足CE/FCC等出口认证的要求规格描述产品尺寸:23mm*32mm*2.5mm工作电压:DC2.0~5V工作电流:≤55mA感知角度:110°±10°感知范围:半径5~6m(高度8~10m时)输出电压:0~1.2V输出信号:中频模拟信号16~160Hz产品图片
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: BA2332A,富奥星,微波雷达感应,模块 发帖人:光华创新科技 发帖时间:2022-11-22 14:42:00
- 海凌科雷达模块资料下载地址
- 版主勿删,这个是我方在商城出售产品的补充说明目前2款雷达已经在立创上架,详细资料大家可以在下面下载,欢迎大家选购。C5183133详细介绍可以看本连接的说明:https://mp.weixin.qq.com/s/GG52yt4x_xV-pgfiSdtSuAC5183133与C5183132不同点:https://mp.weixin.qq.com/s/bbIGMEU-Cn0IUReobqwRrAC5183132升级不加价,在LD2410的基础上,加入蓝牙固件,支持BLE4.2。同时,海凌科开发了对应的APP——HLKRadarTools。各大商城均已上架,用户可自行下载。安卓版APP下载地址:...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: LD2410 LD2410B 雷达模块 发帖人:海凌科电子 发帖时间:2022-09-21 10:27:00
- 设计基本zigbee模块、雷达模块整合人体检测的模块
- 基本现有成品模块集成,需要设计原理图、PCB图等1、使用2.4G雷达模块2、使用zigbee模块,把检测数据进行无线上报3、使用小MUC芯片做为中间桥定时上报雷达模回传数据4、使用外部标准5V供电DC头(5.5-2.1规格)5、支持断电检测即在外部断电后,通知MCU发送一次告知服务器已断电6、基于指定外壳大小-------------------------------如有意向,请留言
- 所属专栏: PCB设计 标签: zigbee模块 雷达模块 发帖人:梁山伯更好 发帖时间:2022-04-19 09:23:00
- 60G毫米波雷达模组IWR68436843ISK核心板雷达毫米波mmWave
- 相关资料:链接:https://pan.baidu.com/s/1pCiF4pc16sTRk-5jJjiq8w提取码:fgeu
- 所属专栏: 技术交流 标签: 60G毫米波雷达模组 IWR6843 6843ISK 核心板 雷达 毫米波 mmWave 发帖人:wow1919 发帖时间:2020-05-04 17:53:00
- 拉远基站FSU的防雷设计方案
- 拉远基站FSU的防雷设计方案FSU功能需求5G到来,基站的密度达到4G的10倍容量,远端数据采集器智能动环监控单元FSU需求更大了。FSU是(FieldSupervisionUnit)连接监控端局和监控中心的桥梁,是整个监控系统数据处理的核心,其主要功能是对端局采集器的原始数据进行采集,并将处理结果发送给监控业务台和数据服务器,同时接受业务台的控制命令对端局设备进行控制。FSU主要具备以下功能:以图形或列表方式实时显示本FSU范围内的各SM的分布状况、工作状态和运行参数;具有局站分片区、分设备类监控功能;全网寸钟校验功能;自诊断功能、对监控系统本身的故障进行告警:具有故障派修、回单和测试的闭...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 防雷 发帖人:雷卯电子 发帖时间:2020-02-18 17:34:00
- 毫米波在5G中的应用
- 毫米波(millimeterwave)通常是指波长为1~10毫米(频率30~300GHz)的电磁波。在某些情况下也将20GHz以上的频率包括在毫米波内。频率为300~3000GHz范围的电磁波称为亚毫米波(λ=1mm~100μm)。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多公司的产品目前使用的连接方式还是以波导为主。目前毫米波在工业和消费类领域的应用也越来越多。金航标kinghe...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 毫米波、5G 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-10-31 10:35:00
- 雷达液位计3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1
- 雷达液位计3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1可测量液体和浆状物料的液位。可将变送器应用于各种温度、压力、蒸汽气体混合物环境以及其他各种过程条件。1.量程0-164’(0-50m)2.精度±0.2”(±5mm)3.电源24-240VAC或DC0-60Hz4.输出第一输出:选项1:HART+4-20mA电流回路(非本质安全或本质安全选项)选项2:基金会现场总线(非本质安全或本质安全选项)第二输出:模拟4-20mA电流回路,有源或无源(非本质安全或本质安全选项)5.环境温度-40至158°F(-40至70°C)6.过程温度40至752°F(-40至400°C)7.压力范围全真空至+...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 雷达液位计 发帖人:本特利666 发帖时间:2019-02-13 16:47:00
- 24GHz毫米波安防雷达产品展示-西安达豹电子科技有限公司
- 大家好:这款雷达是一款专门用于安防的毫米波雷达,可以实现对周界目标的监测报警。特地向大家介绍一下我们公司的毫米波雷达,希望能找到合作机会。下面是我们雷达的具体参数以及实测效果视频,请查阅:在线实测视频网址:https://v.qq.com/x/page/x0641u50owh.htmlDB24M200P毫米波雷达说明1产品简介DB24M200P毫米波安防雷达,是西安达豹电子科技有限公司研制的一款用于监测运动目标的雷达,该雷达可以有效的探测到入侵周界的运动目标,并上报目标方位、大小、速度等信息,可一次性跟踪最多16个目标,其探测人的有效距离可以达到150m,距离精度0.66m,测距分辨率1.5...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 24GHz 毫米波 雷达 达豹 安防 发帖人:wow1919 发帖时间:2018-05-03 18:24:00
返回